This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSpice、尝试连接的机器太多。

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1297793/pspice-for-ti-pspice-too-many-machines-attempting-to-connect

器件型号:PSPICE-FOR-TI

你好。

我正在将所有数据从旧 PC 迁移到新计算机。 当我尝试启动程序时,我收到了太多机器消息。

在这种情况下,程序不是在任何计算机中使用的,而是第三个程序的安装。

第一台计算机:(被 Stoled,我不能卸载程序或进行任何过程)

第二个助手:是这种迁移的来源。

第三台电脑:我不能在这里安装 PSPICE

感谢任何帮助。

克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我们需要禁用旧安装以释放新安装。

    除非您迫切需要、否则这需要几天的时间。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    旧安装已禁用。 现在、您应该能够完成新安装。

    此致、

    大卫