This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI 中的 TI 模型库

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC595B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1298927/ti-model-library-in-pspice-for-ti

主题中讨论的其他器件:SN74HC595B

您好!

刚刚下载了 TI 的 PSice 并开始了实践设计以熟悉该工具。 我正在尝试创建的仿真使用了74HC595 SIPO 移位寄存器和几个门。 在 PSpice for TI 中、我无法找到74HC595或任何派生品。  

我观看了有关如何导入第三方库的培训视频、但发现当我访问 Cadence PSpice 网站时、我可以在模型列表中找到该组件、但我没有权限下载视频中所示的库。

1) 1)我从论坛帖子中了解到、TI 的 PSipce 包含"大部分"的 TI 产品库、我需要做什么来加载它们?

2) 2)如何访问 Cadence PSpice 库?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,希尔顿酒店

    我看到 SN74HC595B 具有 IBIS 模型、但似乎任何型号(A、B、-PSpice、-SP、Q)都没有 EP 模型。 由于这是接口设备、因此 IBIS 模型是合理的。  

    Cadence 的型号只能用于商业版 SPB。 您可以询问 Cadence 的模型可在何处下载。 他们应该能够为您提供帮助。

    或者、您可以查看竞争对手的产品以了解他们是否具有 PSpice 模型、然后导入该模型。

    让我们看看产品线的内容。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,希尔顿酒店

    请查看随附的 zip 文件、该压缩文件包含 Nteria 提供的 HC595的 SPICE 文件。 我们目前没有该器件的 SPICE 模型。

    不幸的是,我不熟悉如何访问节奏图书馆,我会跟进大卫的建议,并问他们。

    此致!

    马尔科姆

    e2e.ti.com/.../hc.zip