This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 安装错误

Guru**** 2610005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1298365/installation-error

您好、TI 团队、

我尝试安装 PSpice 仿真工具两次、但我收到了 below.please 中提到的同样错误。请告诉我相应的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    您是否首先卸载?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    找到以下内容:

    该软件需要 Microsoft VC ++才能运行。 您能否检查您的计算机上是否安装了该软件?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有助于解决此问题的其他建议:

    似乎有些可重新分发的文件在安装时没有正确安装/配置。
    您是否可以要求用户执行以下步骤:
     

    1. 浏览至  /tools/msbase vn2012 。  
    2. 运行  vcredist_x86.exe  和  vcredist_x64.exe  在管理员模式下。
    1. 选择  维修  选项、然后重新启动计算机。
    2. 重复以下步骤中的  /tools/msbase vn2015 还有。

    现在、重新启动计算机并尝试启动 Capture、看看它是否有帮助。

    大卫