This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020031:UCC28951-Q1

Guru**** 2811865 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1295390/tida-020031-ucc28951-q1

器件型号:TIDA-020031

第1页上的图像显示了在断路器之后连接到输出端的电池。

是否可以在没有 任何"电池充电 IC "的情况下安全、高效地对电池进行充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike、我不是该设计的作者、但是我们在此类系统上工作的同事请求了您的帮助。 请持续关注。 他在不同的时区。

    此致、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    该参考设计仅为高压/低压直流/直流、不包含 BMS。 除了低压电池、一些负载还连接到直流/直流输出端、因此直流/直流转换器无法控制流入电池的电流。 对于锂离子电池、需要 CC/CV 充电、因此需要电池充电 IC、但它包含在 BMS 系统中。

    此致、

    福里斯特