This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010021:与 TIDA-010021类似的传感器设计

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010021, OPT3101, IWR6843, IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1296767/tida-010021-similar-sensor-design-as-tida-010021

器件型号:TIDA-010021
主题中讨论的其他器件: OPT3101IWR6843IWRL6432

尊敬的 TI 专家:

对于我们的应用、我们希望定制与 TIDA-010021 (一个宽范围传感器、具有3个 NIR 发射器、可检测3个区域和一个光电二极管)类似的解决方案。

在理想情况下、定制传感器应满足以下要求:

  1. FoV >= 120°、
  2. 可以区分5个区域、
  3. 可以测量到6m 以下、
  4. 确定3个人、
  5. 距离测量精度100mm、
  6. 可选:角度精度20°

我们想知道,这在技术上是否可行。 如有任何问题、请随时告诉我。  

非常感谢您、期待您的反馈。

 

此致、

杰军

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的捷军:

    您能告诉我您的应用是什么吗?

    对于 TIDA-010021、我们无法满足您的要求、但 OPT3101只是支持3个通道的 AFE、您可以选择不同的 LED 甚至激光二极管来满足您的要求、具体取决于驱动器电流 OPT3101可以支持。

    一般情况下、我认为 OPT3101无法满足您的要求、但针对您的要求、我建议在 TI.com 上使用毫米波雷达 IWRL6843/IWR6432、您知道吗? 您是否有成本方面的顾虑?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、是 IWR6843和 IWRL6432。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    非常感谢您提供快速反馈。 非常感谢。  

    我们希望将传感器用于空调产品、以便检测人员的位置并相应地调整空调的工作模式、例如风平、速度等。  

    此外、我们在产品中已经使用毫米波雷达很多年了、但不是60GHz (我想我们现在的产品中使用的是25GHz)、因为目前法规还不允许这样做。 我们更喜欢 TIDA-010021的设计、因为它简单、具有成本效益并且可以覆盖较大的 FoV。 您认为是否可以在软件中调整 TIDA-010021的某些参数以满足某些要求? 或者、我们是否能够使用其他组件来满足某些要求?

    再次感谢大家、祝您愉快。 :)   

    此致、

    杰军

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的捷军:

    TI 毫米波雷达可轻松满足这些要求。 但您提到了法规、您来自中国哪里? 我知道、只有中国有这样的60GHz 法规。

    在使用25GHz 雷达时有什么问题?  

    如果您想对 TIDA-010021进行一些更改、我建议更改发射 LED 而不是软件、由 LED 决定检测范围和 FoV、您可以选择不同的 LED 来满足您的要求、 但是、将 OPT3101用于您的功能并不容易、尤其是用于3个人识别和5个区域。 您是否考虑使用多种传感器技术来实现此目的?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    谢谢你的答复。 是的、我们的产品在中国销售。 目前、使用25GHz 雷达没有问题、采用25GHz 雷达的产品已经上市多年。 所以研发团队希望能够在市场上看到一些新的方案。  

    是的、我们也赞成使用多种传感器技术来替换25GHz 毫米波雷达。 也许我们可以从以下两个方向思考潜在的解决方案:

    1.更改 TIDA-010021上的 LED 以满足一些要求。 -->很明显,这个方向不会涵盖所有的要求,也许它可以覆盖 FoV>=FoV, 120°测量低于6m 的距离,通过使用一个传感器的距离精度100mm;通过增加几个传感器, 5个区域和3人可以区分。 你认为这是可行的吗?

    2.用多种传感器技术替代毫米波雷达 现在我没有线索,请随时建议。  

    谢谢、祝您愉快。  

    此致、

    杰军

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的捷军:

    针对您的问题、如您所说、我认为关于 FoV、距离和精度可以由 OPT3101实现、但说实话、如果您更改不同的发射 LED、校准过程非常复杂、您知道这一点吗? 如果我们不使用雷达解决方案、则很难对5个区域和3个人进行区分。

    如果想咨询多种传感器技术、我推荐 PIR、光学、摄像头等运动传感解决方案。 请参阅随附的解决方案。

    您在哪里?  如果需要、我们可以设置一个简短的呼叫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    感谢您的意见。 我以前不知道更换 EMIT LED 导致的复杂校准过程。

    当然、我们可以设置一个简短的电话进行交换。 我在德国。 如果您有空、请随时告知我、并告知您的电子邮件地址。 我将向您发送团队会议邀请。 如果更适合您、您可以直接给我发一封电子邮件(jiejun.du@haier-europe.com)。

    谢谢、祝您愉快。  

    此致、

    杰军

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的捷军:

    我会给您发送电子邮件、也许我们可以在稍后使用电子邮件进行讨论。

    我将关闭这个 e2e。

    谢谢