请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01606 您好!
我对 LCL 滤波器设计有几个问题:
1.我想问一下您是否有参考或推导 、显示用于选择滤波器电感的公式来自何处(如下所示)

由于电感是根据最大纹波来选择的。 此公式对3线制和4线制系统是否均有效?
此方程是否仅对空间矢量调制有效?
此致
艾哈迈
德This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我对 LCL 滤波器设计有几个问题:
1.我想问一下您是否有参考或推导 、显示用于选择滤波器电感的公式来自何处(如下所示)

由于电感是根据最大纹波来选择的。 此公式对3线制和4线制系统是否均有效?
此方程是否仅对空间矢量调制有效?
此致
艾哈迈
德您好、Ahmed、
下面您找到了答案:
1)我没有任何参考资料。 一般来说、这个公式与标准2电平转换系统非常相似、在这个系统中有 DC 总线电压、开关频率、%纹波等。 我看到的唯一区别是、在此公式中、您需要考虑 Vdc/2。
2) 2)电感对于4线系统也应该有效。 但这取决于您是否将电感器置于中性点上。
3) 3)如果您使用4线系统、其中中性点连接到中点空间矢量调制将不起作用。 通常、当有空间矢量时、这个等式在这个运行点也有效。 该公式表明、只要占空比为75%或25%、就会出现最坏情况下的纹波、这正是该公式的结果。 可以理解、在空间矢量或正调制都达到75%和25%的情况下是非常常见的。
此致
里卡多