主题中讨论的其他器件:CC2640
尊敬的团队:
在 TIDA-1580示例 Rx 代码中、我们将为 TIDA-1580 LabView 应用程序获取原始数据、随后该应用程序将对 ECG-%、PPG%和 SpO2%进行计算。 您能 帮助我们了解如何将这些原始数据转换为值吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
在 TIDA-1580示例 Rx 代码中、我们将为 TIDA-1580 LabView 应用程序获取原始数据、随后该应用程序将对 ECG-%、PPG%和 SpO2%进行计算。 您能 帮助我们了解如何将这些原始数据转换为值吗?
您好、Viknesh、
我们没有任何特定的算法、但我们仅在 LabVIEW 中实现了一些基本的滤波。 TI.com 上设计文件夹中提供了完整的 LabVIEW 代码。
请参阅以下详细信息。 这是我能提供的最好的帮助-如果你需要更多的信息、你可能需要更深入地研究 LabVIEW 代码。
BPF–IIR 巴特沃斯一阶(0.3Hz 至90Hz)
HPF–贝塞耳一阶(0.1Hz)
BSF–1阶椭圆(45Hz 至65Hz)
BPF -具有511个抽头的 FIR (0.1Hz 至10Hz)
此致、
桑贾伊·R·皮塔迪亚
尊敬的 Sanjay R. Pithadia:
感谢您的及时响应。 我们仅在以下链接中发现了 LabVIEW 应用以及 CC2640 Rx 和 Tx 固件。
https://www.ti.com/tool/TIDA-01580#applications
我们无法找到 LabVIEW 代码。 您能指导我们找到 LabVIEW 代码的相应来源吗?
此致、
V·瓦迪维尔