This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI PSPICE

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1290185/ti-pspice

您好、我一直在尝试 通过 TI 网站访问/下载 PSPICE for TI  

我可以登录、在请求页面上输入详细信息、然后汇总了收到的"成功"网页的表单。  

但我不会收到任何电子邮件,要么下载链接或错误消息。  

您能帮我解决这个问题吗? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您收到"成功"页面时、是否表示可能需要24-48小时? 方法通常很快、感谢您提及这些内容。

    我不希望马来西亚有任何出口管制、但让我们花一天时间看看您是否收到这封电子邮件。

    此外、请确保它未发送到垃圾邮件文件夹。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否找到提供安装链接和代码的电子邮件?

    大卫