This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压转换器仿真误差- LM61495-Q1

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022, LM61495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1294502/buck-converter-simulation-error---lm61495-q1

主题中讨论的其他器件:LM5022LM61495

TI 您好  

我们已经解决了上述问题、但目前在直流电压扫描中会遇到仿真问题。 输出侧不会接收任何输出。 我已附上原理图和仿真的屏幕截图、供您参考。

e2e.ti.com/.../5633.Buck_5F00_simulation.zip   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以让您尝试使用我刚刚测试的 TI.com 产品文件夹中的 PSPICE 模型、该模型是一个有效的仿真文件。

    然后、您可以根据应用的值和电阻调整输出电感器、反馈电阻器和输出电容器。

    我只是想确保不存在任何可能导致波形不显示在仿真窗口中的输出设置问题。

    e2e.ti.com/.../LM61495_2D00_Q1_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy Hua:

    感谢您的及时响应。  我们需要对运行 PSpice 模型的 LM5022和 TPS16630 IC 进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:

    请创建一个单独的 E2E 主题、因为它与 LM61495无关。

    然后、将为该主题分配相应的应用工程师来为您提供帮助。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy Hua:

    感谢您的答复。