This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01418:反激式转换器问题

Guru**** 2756265 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01418, LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1295294/tida-01418-the-flyback-converter-question

器件型号:TIDA-01418
主题中讨论的其他器件: LM5160

您好!

在 TIDA-01418中、关于 LM5160QPWPRQ1、我有一些相关问题:

1、为什么要使用负电压-10.51V 到发电机16.8V 和6.27V、而不使用正电压?

2.关于变压器 T100 (Wurth Elektronik 750315445),它的匝数比为(4-2):(7-8)为1:1,为什么它可以变压器-10.51V 到16.8V?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    感谢 您考虑使用 TI 解决方案。   以下是您的 Quesitons 的答案。

    答1: 基本上是出于便利性和成本方面的考虑。  10.51V 是所需的电压轨、由 LM5160在反相降压/升压拓扑中产生。  在这种拓扑中、IC 的 GND 引脚必须位于负输出轨上。 通过再增加两个耦合绕组、您可以轻松获得+16.8V 和6.27V 电压、而无需使用另一个开关稳压器 IC。  即一个 IC、用于产生三个稳压输出电压。

    A2: 16.8V 由两个串联的次级绕组产生、一个(7-8)产生10.51V、另一个(8-9)产生6.27V。 总电压将为16.8V。  

    希望这个答复澄清。

    此致、

    友好