This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4311:无法打开设计文件

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1297600/pmp4311-cannot-open-design-files

你好……

我们曾尝试 在 CAD 中打开 PMP4311原理图文件... 但无法打开。 我想知道哪个软件与打开 PMP4311原理图文件兼容... 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aran:

    我们的原理图是使用 Altium 制作的。  

    我希望这可以回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     已经 运胜曲回答说,原理图是用 Orcad 做的... 请确认正确的 软件以打开原理图。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aran:

    我刚才确认、这是一个非常旧的设计是使用 PCAD 制造的。 希望知道这一点后、您就可以找到合适的转换器或查看器。