This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01620:对于 USB-C 显示端口、是否可以使 USB-C 电缆长度长达10米?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB564, TIDA-01620, TUSB1046A-DCI, TUSB1146, TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1294294/tida-01620-for-display-port-over-usb-c-is-there-any-way-to-make-the-usb-c-cable-length-up-to-10-meter

器件型号:TIDA-01620
主题中讨论的其他器件: TUSB1046A-DCITUSB1146TUSB1064、TUSB564

主席女士/先生,

根据 TIDA-01620、它可以将显示端口电缆从1-2米扩展到5+米。

对于我们的应用、要求

-显示端口通过 USB-C

-显示分辨率: 720P30至少

-电缆长度: 10米

工作温度:-40°C ~+85°C

是否有任何方法可以实现上述目标?

如果是、请与我们分享 TI 拥有的解决方案。

谢谢你。

此致、

埃里克·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克

    对于-40至85C 时 Type-C 上的 DP、请查看源端的 TUSB1046A-DCI、 https://www.ti.com/product/TUSB1046A-DCI或 TUSB1146、 https://www.ti.com/product/TUSB1146。 两者都支持720p30分辨率。  

    USB-IF 会 根据传输速率来制定有关 USB Type-C 电缆的指南。 它规定 USB 3.1第1代(5Gbps)电缆最长应为2米、而 USB 3.1第2代(10Gbps)电缆最长可达1米。 对于10m、您可能需要一根有源电缆。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的评论。

    对于使通过 USB 电缆进行 DP 传输长达10米的有源电缆、请推荐 TI 提供的解决方案?

    此外、在设备端、必须将其拆分为 DP 接收端和 USB 设备的 DP 和 USB 信号、请问 TI 有何解决方案?

    此致、

    埃里克·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克

    对于使通过 USB 电缆进行 DP 传输长达10米的有源电缆、请推荐 TI 提供的解决方案?

    *** Out 产品组的产品组合中没有有源电缆。

    此外、在设备端、必须将其拆分为 DP 接收端和 USB 设备的 DP 和 USB 信号、请问 TI 有何解决方案?

    ***在接收端,您可以使用 TUSB564 (5G USB)或 TUSB1064 (10G) USB。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的评论。

    正如您提到的、"我们的产品系列中没有有源电缆"、

    我们以为您的意思是"TI 没有有源电缆产品"、  

    但 TI 是否有适用于有源电缆的转接驱动器 IC 解决方案?

    此致、

    埃里克·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克

    我们所有的转接驱动器均用于源端和接收端应用、我们没有用于有源电缆的转接驱动器解决方案。

    谢谢
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的评论。

    对于 TUSB1146在源端以及 TUSB1064和接收端传输720p 视频的情况、USB Type C 电缆的最大预期长度是多少? 或者、最大允许损耗、插入损耗和回波损耗是多少? 或者我们必须获取 EVM 进行评估?

    此致、

    埃里克·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克

    TUSB1146可以支持与720p 分辨率相关的带宽。

    这是定制 Type-C 电缆吗? 如果是这种情况、那么最好的方法是获取 EVM 并对其进行物理测试。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持。

    我们请求 TI 提供 EVM。

    我们打算使用标准 USB3.2第2代(10Gbps) C 型电缆、首先、

    并将使用更长的定制 Type-C 电缆在稍后进行测试。  

    此外、 对于 TUSB1146在源端以及 TUSB1064和接收端传输720p 视频的情况、可接受的最大回波损耗和插入损耗是多少? 我们将基于此信息构建定制 Type-C 电缆。

    此致、

    埃里克·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克

    标准 USB3.2第2代10G Type-C 电缆最大只能达到1m。  

    对于 Type-C 至 DP 无源电缆、此类电缆通过了 VESA 认证、符合 DP8K、DP40或 DP80性能水平、并且指定支持分别高达 HBR3、UHBR10或 UHBR20的 DP 比特率、以及多达四个可逆操作通道。 请参阅 DP2.1规格以了解可接受的最大 RL 和 IL。

    对于 Type-C 至 Type-C 无源电缆、请参阅 通用串行总线 Type-C (USB Type-CRegistered)电缆和连接器规范2.2版。

    谢谢

    大卫