This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI 问题

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1285410/pspice-for-ti-issues

我在运行 PSpice for TI 时遇到问题。  安装后,它运行良好了几个星期,直到图书馆最近更新。  不确定这是否相关、但仿真器现在挂起并导致工具冻结、通常以消息"RPC server not available"结束。  在某些情况下、我会看到消息"Initializing simulation application (正在初始化仿真应用程序)"。 但它在那里卡住、我需要使用任务管理器来退出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    让我用 Cadence 打开一个案例。 模型更新不应对此行为负责。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    您是否可以尝试以下操作并告诉我发生了什么情况?

    • 从任务管理器关闭所有 Cadence 应用程序
    • 在文件浏览器中键入%HOME%
    • 将 cdssetup 文件夹重命名为 cdssetup_old
    • 现在启动 PSpiceTI

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、当我键入%home%时、显示 Windows 找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认安装位置为:

    C:\SPB_Data

    用于确认的是、这个目录不存在。  

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有该目录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我假定了尽可能多并通知了 Cadence。 让我们看看他们说了什么。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否还能提供以下信息:


    请要求用户也分享他的环境变量的片段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    您能否在此处发布环境变量?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    这个问题还存在吗?

    如果可以、您可以发布环境变量以便我帮助进行调试吗?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、David、这个问题似乎已经通过某种方式解决了。  我确实尝试重新启动了几次,所以可能是这样做了,但并不确定。  上周、我顺利运行了该工具。  感谢您的登记、感谢您的支持。