This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01471:在 TIDA-01471参考设计中添加额外电阻器和电容器的目的2. 订购多反馈全差分低通滤波器?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1296331/tida-01471-what-is-the-purpose-of-the-additional-resistors-and-capacitors-added-in-the-tida-01471-reference-design-of-the-2-order-multiple-feedback-fully-differential-low-pass-filter

器件型号:TIDA-01471

额外电阻器和电容器的用途是什么      在.二阶多反馈全差分低通滤波器的参考设计中添加了 C14 R12 R14 R13 R15 C15?

当我在 FilterPro 中输入相同的参数时、我会看到这些值、

 然后、当我使用1k 输入标准化值时、将出现这个经典滤波器。

然而、在参考设计中、还使用了 C14 R12 R14 R13 R15 C15。 他们的具体目的是什么? 我想设计一个  增益为1的二阶多反馈全差分低通滤波器。 如果我在外部添加或不添加这些值、会有什么不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    - R13, R15, C15 :低通滤波器后的全差动放大器,以限制噪声带宽精确到 ADC 采样前的目标频带。 这有助于降低 FDA 生成的噪声、

    - R12、R14是串联隔离电阻,它们有助于将电容负载(或反馈电容器)与放大器隔离,并增强放大器的稳定性。 这是通常的做法、不一定需要。 因此、 在您的用例中需要进行其他验证。

    - C14、C6和 C19正在对高频下的噪声增益进行整形(电容分频器)。 它们有助于消除增益峰值并降低总体噪声。 若要获取更多相关信息、请参阅 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ths4551.pdf 的数据表、 这里有多个示例展示了其效果、还有详细的设计示例。

    此致、