This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何处理 TI PSPICE 中的多个单元 IC (例如四路运算放大器)

Guru**** 2611005 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9004, TLV9001, INA351A, TL074, TL071, TLV9002, TL074H, TL103WB, INA351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1291479/how-to-handle-multiple-unit-ics-e-g-quad-op-amps-in-pspice-for-ti

主题中讨论的其他器件:TL074TL071TLV9002、TLV9004 、TLV9001、 TL074HTL103WBINA351、INA351A

我正在使用 PSPICE for TI 来模拟基于 TL074的前置放大器。 将运算放大器添加到原理图中时、每个单元都显示为单独的 IC。  我如何使 PSPICE 意识到所有4个单元都属于同一个封装、并且只需要一对与直流电源的连接?

附注:我选择了上面的"我没有器件型号"、因为这不是特定于器件的问题、如果我提供了器件型号、我将无法再选择合适的论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roger、

    让我看看我是否理解您要做什么。 您已将 TL074放置在电路中、但它显示为单运算放大器、而不是四通道运算放大器。  

    我看到同样的事情。 除了必须对 V+和 V-进行布线(或使用线缆、这会是一个很好的短切线)带来的烦恼之外、您是否对该模型本身感到担忧?

    将其作为单个器件的唯一方法是让产品组将其作为14引脚封装的4运算放大器解决方案发布(在工具中)。

    如果您真正需要、我们可以拉他们。 我不知道为什么选择将四通道作为单个通道发布。 可能只是重复使用了 TL071、称它为一天。

    我可以执行命名电线的操作、但目前在电线上显示网表名称时出现问题。 一旦我解决了这个问题、我就会在其中显示我正在做的工作、以便大家看到。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roger、

    您可以放置 TL074的一个实例、然后将电线置于 V+和 V-上、然后使用 Place -> Net Alias 为这些连接命名。 然后复制粘贴以进行复制。

    有一个功能可以编辑属性、但我遇到了与此相关的问题。 它允许您重命名线路、但显示该更改并不总是有效、但添加网络别名仍然有效。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Roger、  

    感谢您的问题、欢迎来到 e2e! :)  

    对于运算放大器、由于通道数之间的 IC 行为没有差异、因此我们在仿真中通常会有一个1 IC、无论通道数如何、都可能被放置多次。 这更像是一个通用主题、因为运算放大器已经存在很长时间了、而且模型开发人员多年来也发生了变化。 如今、我们的现代运算放大器有一个运算放大器(通常是首先发布的通道数)代表整个系列- TLV9001、TLV9002和 TLV9004的 TLV9002。  

    在本例中、四通道数表示为1 IC、可以放置四次。  

    在我的原理图中、我经常使用"VCC_BAR"、可在"Power"下的"Place"菜单下找到、或使用键盘快捷键"F."。  

    该电源网在原理图页面中可以重命名并经常使用、如下所示。  

    由于 PSpice for TI 用作仿真引擎、因此客户经常会觉得这足够;但是、我可以看到您在描述的用例中是否进行了布局和制造。  

    由于您似乎处于设计的入门级、因此我建议从 TL074升级到 TL074H。  

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的卡罗莱纳州:

    你猜对了! 我需要一个四通道放大器、因为我要将设计交给同事进行 PCB 布局。 运算放大器的类型并不重要。  我在我的库中没有找到 TL074H 作为四通道:只有 TL07X 作为单通道。 PSPICE for TI 库中是否有其他常见的低噪声 JFET 运算放大器封装为四通道格式?

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Roger、

    您可能可以在 PSpice 中为布局的原理图条目创建自定义符号、然后将这些节点连接在一起以进行仿真。 不幸的是、集成库中只有 SPICE 模型、但这确实意味着、如果您要向自定义符号附加封装、可以从产品页获取该封装!

    我们具有 SPICE 模型的所有器件都被创建为单通道运算放大器。 唯一在器件中包含多个器件的器件是不带其他通道类型的器件(TL103WB 和 INA351/INA351A)。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    这是一个非常简单的电路,我的朋友想使用 KiCad 进行布局,所以在 KiCad 中重新描绘原理图将会更容易。

    感谢你的帮助。

    罗杰