This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11371:UCC28740布局- CS 引脚布局

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1294324/pmp11371-layout-ucc28740---cs-pin-layout

器件型号:PMP11371
主题中讨论的其他器件:UCC28740

尊敬的 TI:

大家可以看看下面的布局,数字区域标有对应文本,显示的区域约65mm 垂直 x60mm ,

我的问题是 CS 引脚的布线和放置、  

我尝试了通过单独的迹线对 UCC28740 GND 和   CS 引脚返回路径进行布线、CS 电阻器和大容量电容器之间的迹线 长度约为10mm、  

请给出您的意见,下面是放置,路由,  

如果我是否清楚、是否需要更多信息、请告知我们  

 帖子

此致

LS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    此配置会增加 CS 路径和 DRV 路径的寄生电感。 我会添加一个 GND 连接、其中 R22和 R19用于减小这些连接的电感。 对于可以使用较细的布线来分离电源环路和信号环路的连接、来自初级环路的高电流将跟随现在较宽的布线、而信号环路将流经电感较小的另一个连接。

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您查找和提供建议,

    现在在 PCB 上为 CS 和 DRV 环路保留较细的布线、电源路径保留为通过较宽的布线  

    此致

    Ls