This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00332:高电压直流电流检测解决方案

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1294663/tida-00332-high-voltage-dc-current-sense-solution

器件型号:TIDA-00332

大家好、

如果该结构也适合800Vdc-1000Vdc、此参考设计可让直流侧高达4000Vdc?  

对更高直流电压存在任何限制。

谢谢

此致  

马美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

    该电路面向400V 应用。 它可适应更高的电压。 如设计指南中所述、要考虑的关键组件是 PNP:

    此外、还需要相应地调整 Z1、R1和 R3。 但为此、可以遵循设计流程。

    此致、Guang