This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:此应用程序意外退出。

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1286649/pspice-for-ti-this-application-has-quit-unexpectedly

器件型号:PSPICE-FOR-TI

大家好、

我们的一位客户遇到了与"原始问题"相同的问题。  他打开或创建的每个项目都有相同的问题。  

他在"原始问题"中尝试了解决方案、但在步骤4中未在目录(HKEY_CURRENT_USER\Software\Orcad\)中看到文件夹(CaptureT52 Spice_Install)。 那么我们应该怎么做?

此致、

罗艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    他们是否尝试了第5步。 在没有找到安装文件夹时? 只是对结果感到好奇。

    我将进一步查看如果第4步未显示正确安装、该怎么办。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将此报告提交给 Cadence 进行进一步调查。 我会在得到答案时报告。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    您能为我提供此申请的联系信息吗? 我需要设置呼叫/WebEx/Zoom 来了解详细信息。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很高兴  看到 您的 回复。 客户的个人信息不能在论坛上共享、因此我会通过电子邮件发送给您。

    此致、

    艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    我收到了信息。 您可以将此类信息添加到顶部的"注释"中。 不是共享的。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、这里有任何更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止没有。 我已联系安排电话会议。 他们只建议上周日上午9点。

    我要求提供其他日期/时间、但尚未回复。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们重新安装了自己的系统、但无法正常工作。 关闭 TT