This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:MCU 编译问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606, UNIFLASH, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1293808/tida-01606-mcu-build-issue

器件型号:TIDA-01606
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHTMS320F28379D

当我尝试使用 TIDA-01606构建28379d 时、出现以下错误。

你知道什么是问题吗?

顺便说一下、我可以使用 TI 评估卡...进行构建。

编译步骤3错误(make):使进程退出代码2:
复制/Y "D:\TI\tsp_ti_c2000\templates\uniflash\controlCARD_TMS320F28379D.ccxml"。\output_TI2837xS_CPU1\ForLowVoltageTest.ccxml"
1 Ǿϴ μ A。
"c:/ti/uniflash_8.2.0/dslite.bat --flash --config=.\output_TI2837xS_CPU1\ForLowVoltageTest.ccxml .\output_TI2837xS_CPU1\ForLowVoltageTest.out -u
执行以下命令:
>"C:\ti\uniflash_8.2.0\desktopdb\content\TICloudAgent\win\ccs_base\DebugServer\bin\DSLite" flash --flash --config=.\output_TI2837xS_CPU1\ForLowVoltageTest.ccxml .\output_Low2837xS_CPU1\ForOut -VoltageTest.u.ccxml。

有关更多详细信息和示例、请参阅 UniFlash 快速入门指南。

致命:IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包9.10.0.00080)
forLowVoltageTest.mk:157:目标"下载"的配方失败

失败:操作已中止
生成:***[download]错误1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够使用 CCS 编译代码并将其加载到闪存中? 所有这些都在本用户指南的