This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00705:12V 系统应用

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00705, LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1293058/tida-00705-application-for-12v-system

器件型号:TIDA-00705
主题中讨论的其他器件: LM5177

您好!

 TIDA-00705是否适合存储12V 系统电池备用电源?

最大输出功率是480W?

或用于12V 系统的任何其他 BBU 参考设计?

谢谢!

杰夫