This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010080:您能否提供 sch 和 PCB 原始文件?

Guru**** 2610575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1293666/tida-010080-could-you-provide-sch-and-pcb-original-files

器件型号:TIDA-010080

尊敬的专家:

您可以提供 sch 和 PCB 原始文件吗? 我的客户的应用程序与本 TIDA 非常相似、希望加快 RD 的进度。 此外、可以向客户演示电路板样片吗?

Br、

维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,维多利亚

    所有设计配套资料包括 atium 文件、可在 TI.com 中找到、请参阅以下链接:

    https://www.ti.com/lit/zip/tidm806

    对于电路板、我们现在库存耗尽、该项目的运行速率和应用是什么、我们可以进行评估、以查看我们是否可以在必要时重建一些。

    Br

    最大值