This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00066:TIDA-00066

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1293182/tida-00066-tida-00066

器件型号:TIDA-00066

你好。

我对模拟放大器有以下要求  

输入电压1V (rms)
输出电压300Vpp
最大电流6Apeak
适用于25欧姆的最小实际负载
带宽(-3dBV):1kHz 至2MHz

占空比< 10

您能否在 TIDA-00066参考设计中推荐一些其他参考设计或一些修改、以实现所需结果? 谢谢

此致

法尔汉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farhan:  

    遗憾的是、我们没有任何能够支持300Vpp 输出电压的放大器。 TIDA-00066参考设计用于 uVpp 范围内的输入电压、其中高增益将产生几 V 范围内的输出。

    谢谢。
    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nick。

    感谢您的答复。 您能否为满足这些要求推荐任何其他解决方案或对此有任何想法? 谢谢

    此致

    法尔汉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farhan:

    我正在 MOSFET 团队中循环查看他们是否有可用于构建放大器电路的高电压 MOSFET、或者他们是否有任何已知的解决方案。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farhan:

    谢谢咨询。 我们的 MOSFET 最高只能达到100V 的 VDS。 我们没有任何支持300Vp-p 的器件。

    最好的 Regardsl

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的答复。 您能提供一些最大 VDS 为100V 的参考设计吗?

    此致

    法尔汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farhan:

    遗憾的是、我们没有任何使用 TI MOSFET 的高电压放大器参考设计。 我们的器件主要用于直流/直流转换器和电机驱动器等开关模式应用或热插拔和 OR'ing 等负载开关应用。

    谢谢。

    约翰