This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 帮助通过 Microsoft Intune 部署 Uniflash

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1291790/assistance-with-deploying-uniflash-via-microsoft-intune

主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我需要使用 Intune 将 Uniflash 部署到我的所有 Windows 器件。 我以前能够将 uniflash 安装程序(.exe 文件)包装为.intunewin 文件、并使用"--mode unthented"命令行参数进行安装。 现在、使用相同的安装程序文件和命令行参数、安装失败。 我已尝试使用不同的计算机重新创建.intunewin 文件、但安装仍然失败。 请以.msi 文件格式帮助或提供 Uniflash 安装程序。

谢谢!

诺兰

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在,使用相同的安装程序文件和命令行参数时,安装失败

    我假设您指的是基于 Intune 的文件、该文件失败了。 是否会收到任何类型的特定失败消息? 我不确定我们可以提供多少帮助,因为我们没有太多的经验与 Intune。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ki、您好!
    可以、但是、当我在本地计算机上运行安装程序而不使用 IntuneWinAppUtil 时、说明的命令行参数不起作用。  
    Uniflash 是否提供.msi 文件格式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Uniflash 是否提供.msi 文件格式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来我是 SOL。 请关闭此 TT。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将与工程部门讨论、看看是否有任何选择。 我会一直提醒您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在使用哪个 UniFlash 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    uniflash_sl.8.4.0.4458.exe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 是否可以提供 有问题的.intunewin 文件供我们查看? 是否有什么地方可以托管文件供我们下载?