This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22343:输出端空载时、转换器输入进入 CC 保护

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22343

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1287450/pmp22343-converter-input-going-into-cc-protection-under-no-load-at-output

器件型号:PMP22343

根据 PMP22343设计、我构建了一个用于12V 到+/-30V 转换的电路板。 在测试过程中、当我通过 Keysight 工作台实验室电源直流(12V、最大 CC 电流限制为1、5A)为电路供电时、它会在输出端无任何负载的情况下立即达到 CC Limit。 EN 引脚在引导时连接到 GND、当 TPS 打开时、它会进入 CC 模式。

我已经阅读了的帖子关于她有相同的问题,但该帖子显然没有显示任何解决方案。

请帮助我在哪里调查。

我在此处展示了所用的原理图、并疯狂地遵循 https://www.ti.com/tool/PMP22343上的设计规则

e2e.ti.com/.../TIDM445_2D00_Schematic.PDF

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stefano:

    能否获得您构建的电路板的原理图? 另外、如果您了解有关该设计如何实现连接的更多信息、这将非常有用。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John。 感谢你的评分 附上了原理图。 在空载条件下进行测试期间、实验中会出现该问题;输入连接到230V/12V 开关实验室工作台 PSU。 如果我在拉取 EN 引脚(H24)期间不限制输入电流、则 转换器会正常工作、但这意味着会产生高尖峰浪涌电流。 电流限制为1.5A 转换器使 PSU 进入 CC 保护模式。 您有什么建议? 增加输入电容器?

    此致、谢谢

    e2e.ti.com/.../PSU_5F00_DUAL30V_5F00_RAIL_5F00_Rev.0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否要对使能信号进行电平转换? 如果 EN_HCP_PSU 信号来自以参考频率为基准的 MCU、 接地 这可能不是可靠的启动。

    对于浪涌电流、软启动特性在内部进行控制。 所以、这要么是输出电容问题、要么是整个系统的问题。 系统中是否有任何其他电路在启动时运行+/-40V 输出? 是否可以对这些进行排序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 John 提供的有关 EN_HCP_PSU 的重要信息。 但 PSU 是通过连接到 VIN 12V 的使能启动的。

    在此相位未连接到引脚

    您说输出电容是什么意思? 该方案取自 TI 的参考设计指南、因此我认为是正确的。

    我重复一遍、未连接负载。 问题是通过在实验室工作台上测试 PSU 来确定特征阶段出现的。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多信息。 听起来有些东西可能已损坏或放置不正确。 您能否使用欧姆计测量输入? 应该会有一些阻抗、但根据其声音、可能会出现意想不到的短路。