This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22650:仅评估 PFC 的操作方法

Guru**** 2838770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1293112/pmp22650-operation-method-for-evaluating-pfc-alone

器件型号:PMP22650

您好!

我想知道在单独评估 PFC 时要注意什么。
根据快速指南、操作过程说明在启动 PFC 之前将电子负载电流设置为0A。 是否有必要首先从0A 开始并增大负载?
首先、我们将在低电流下进行评估、但如果我们从头设置2A 负载、然后启动 PFC、是否会出现任何问题?

此致、
前田亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、  

    只将 PFC 启动到无负载状态很重要。 这样做的原因是、继电器在指示转换器启动之前不会关闭。 如果继电器开路时对其施加负载、浪涌电阻器将烧毁。

    此致、

    布伦特