This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSPICE-FOR-TI:连接的机器太多

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1290428/pspice-for-ti-pspice-for-ti-too-many-machines-are-connected

器件型号:PSPICE-FOR-TI

您好!

我正在使用两台计算机。 一个用于家庭、一个用于办公室。 我想在这两个板上都安装 PSPICE for TI、但只安装其中一个。 当我尝试在另一个上安装它时,我收到一条消息"连接了太多的机器",不能再继续。  


您可以清除我的帐户一次、因为旧 PC 上可能有安装历史记录?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sadashiva,

    您希望将其保持在哪个机器上? 还是只希望清除所有机器、以便可以在家庭和办公室安装?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请清除所有内容、稍后我将重新安装
    此致、
    Kamath Sadashiva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已提交请求。 这应该需要几个工作日。 完成后、我将在此处发布。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sadashiva,

    旧安装已禁用。 您可以方便地安装。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David、这帮我解决了问题