This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI 在启动时崩溃

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1288316/pspice-for-ti-crashes-at-start-up

您好!

我最近安装了 PSpice for TI、但我的程序有问题。

当我启动它时、没有任何反应。 之后、如果我再次启动它、我会收到一条警告消息(请参阅下文)、询问我是否要在没有某些脚本/用户配置的情况下以更安全的方式启动它。 这并不总是发生、我可以继续启动应用、而不会看到任何内容。

如果我设法打开 PSpice 主窗口、程序是 reeaaalllllyyyyy sloooowwwww、基本不可用。

我应该做什么来解决问题、或者至少看看问题在哪里?

非常感谢。

伊拉里奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ilario:

    这是异常行为。

    让我用 Cadence 检查这一点。 他们可能要求您提供安装文件、甚至卸载然后重新安装。

    让我们看看他们在进行安装路由之前首先说的是什么。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ilario:

    您的桌面共享会话可用性如何?

    通过消息和电子邮件来回传递通常无法解决这些难题。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我本周的首选时间是周三或周四下午,从14 30到17 30意大利时间。

    这个时间段是否适合您?

    谢谢你。

    伊拉里奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将为周三发一封 WebEx。

    请随时根据需要进行更改。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ilario:

    我只记得我需要在这方面与印度协调。 我来看看它们的可用性是什么。

    感谢您的耐心等待、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自 Cadence 的 Ayush 与 Ilario 合作重新安装库。 在所有库更新完成后(花费了一些时间)、该工具现在处于稳定状态、可以正常打开、似乎没有其他问题。

    大卫