This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:光耦合器库

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOM8710, ISOM8110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1291959/pspice-for-ti-optocoupler-library

器件型号:PSPICE-FOR-TI
主题中讨论的其他部件:ISOM8110、ISOM8710

大家好!

我正在使用 PSpice 进行转换器仿真、在设计中、需要使用光耦合器来实现隔离式反馈。 我找不到任何属于光耦合器以及中心抽头模型的库。 如何将这些组件(在以下站点中提到)添加 到 PSpice?

www.pspice.com/.../optocouplers

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jishnu:

    这些器件仅在完整的商业版本 PSpice (SPB)中可用。  

    您能否将模型下载到 PSpice for TI 中、但如果模型是基于晶体管的模型、则只能包含3个标记(电压或电流)。

    现在为 TI 提供一个无耻的插头。 我们刚刚发布了光学仿真器。 ISOM8710/8711和 ISOM8110。 这些库具有 PSpice 模型、因此您应该能够在设计中使用这些模型。 目前、该模型仅在产品文件夹中提供、不包含.olb。

    此致、

    大卫