This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010006:LM25180电路/变压器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010006, LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1291881/tida-010006-lm25180-circuit-transformer

器件型号:TIDA-010006
主题中讨论的其他器件: LM5180

您好!  

 我们的一个客户的要求与 TIDA-010006类似、其要求如下。

  输入: DC20V +/-10%

  输出1:DC20V/DC20V 120mA。

  输出2/3/:DC15V/DC4 50mA 。

  输出5/6: 每个 DC3.3V/LDO、将具有30mA 以调节至具有3.3Vdc。

我们是否需要反馈? 反馈是否会产生交叉调节问题?

您能为客户设计变压器和相关电路吗?

此致

海利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hely、您好!

    感谢您对 TIDA-010006感兴趣。 您是否有可能联系 PDS 团队以帮助进行设计更新? PDS 团队具有更专业的变压器设计知识、并了解初级侧控制 LM5180的限制。  

    此致、
    马丁