This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:下载设计文件

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1291588/lp-mspm0g3507-downloading-design-files

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507

您好!

我们公司在测试应用中使用 MSPM0G3507 LaunchPad、我们需要 PCB 尺寸和连接器位置来进行设计。 数据表显示设计文件可以在 Desig 文件下载页面上找到、但我找不到它。

您能与我分享一下设计文件吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandor、

    • 我们有一份关于 连接器 BoosterPack 标准的指南。
    • Launchpad 本身的宽度为2.3英寸、长度为4.2英寸。
    • J1放置
      • 引脚1的中心距离 Launchpad 的顶部2.05英寸
      • 引脚1的中心距离电路板左侧0.25英寸
      • Pin 10的中心距 Launchpad 底部1.25英寸

    此致、
    卢克