This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01527:为什么激励电压在加载后失真?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1288909/tida-01527-why-is-the-excitation-voltage-distorted-after-i-have-loaded

器件型号:TIDA-01527

我将输出令人兴奋的10 kHz 电压。  当我没有插入旋转变压器时、 图1所示的波形是正常的。  我插入 旋转变压器后、 输出激励电压将如图2所示。  我还在插入旋转变压器的情况下测试了四个放大器的输出。  其中三条答案正确。  第四个失真、如图6所示。 如果有损坏、在未插入旋转变压器时应该会失真。 我把图片放在下面的文件中。 我想知道出了什么问题。 非常感谢您的 answer.e2e.ti.com/.../exc.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您联系我们。 我是该参考设计的作者、将帮助您调试问题。 您能否检查您的电源上设置的电流限制是多少? 在我看来、电源似乎无法提供足够的电流并进入电流限制模式。

    如果您没有任何接地问题、另请检查。 在标准示波器中、通道与 PE 共用接地。 如果将示波器连接到输出端(EXC+、EXC-)、如果电路中的其他位置连接了另一个通道、则可以通过示波器使输出短路。 如果您也使用信号发生器、则尤其是这种情况。

    如何生成输入信号?

    您是否有可以用作负载的功率旋转变压器?

    此致、Jiri Panacek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 我的输入是恒定15V 电压源。什么是功率旋转变压器?抱歉,我不熟悉这个短语。

    我做了一些调整。 下面是我重新测量的两个新波形。 它们都是激励输出波形。 图7显示了插入原始绕组的情况、图 8显示了具有较高阻抗的绕组。 但它们都没有正确的电压电平。  我还测试了之前 pdf 中的运算放大器波形。 尽管如此、 图6中引脚14的波形仍然不准确。 负载关断时电压为0.8V、负载导通时电压变为60mV。 我怀疑这部分是有问题的。 对于其他引脚、输出电压是正常的。

    我期待您的回复。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、您对此感到困惑。 我编写了"功率旋转变压器"、但我是指"功率电阻器"。 您使用哪种旋转变压器? 请分享基本数据(频率、阻抗、激励电压)。

    由于存在电感负载、放大器有可能不稳定。 使用功率电阻器检查输出更有意义。

    您能否分享 PCB 的详细图片?