This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 尝试使用相同访问密钥连接的机器太多

Guru**** 2611385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1281312/too-many-machines-attempting-to-connect-with-the-same-access-key

您好、我的 Windows 设置已重新安装、现在我在重新安装 PSpice for TI 时遇到问题。

我收到提示、提示尝试使用相同访问密钥连接的计算机太多。

可以帮帮我吗?

此致

曼弗雷德·卡恩伯格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manfred:

    我们可以禁用所有机器(如果您没有在多台计算机上安装 PSpice)、然后您可以进行安装。

    如果您已将其安装在一台以上的计算机上、并希望保留一些当前安装、我需要知道有执行/不执行决定的机器名称。

    只需告诉我什么最适合您。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manfred:

    很抱歉耽误了很长时间。 我终于收到您的旧机器已被禁用的消息。

    现在、您应该能够完成 PSpice for TI 的新安装。

    我将关闭这个和另一个机票。

    如果有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manfred、

    旧机器已禁用。

    您现在可以继续在新计算机上安装。

    您发现的问题是什么?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够在新计算机上安装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢您的帮助。 它现在工作正常。 我真的很高兴、很幸运、我可以继续评估 TI 的 IC。
    玩得开心...

    来自瑞士的最棒的问候

    曼弗雷德·卡恩伯格