This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:栅极驱动器板连接

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1290661/tida-01606-gate-driver-board-connection

器件型号:TIDA-01606

我对栅极驱动器连接有一些问题。

当我检查原理图和 PCB 文件时、发现情况有所不同。  

哪一个是正确的?  

此外、主板与栅极驱动器之间存在 LI_AND HI_PWM 连接。
我不确定 LI_和 HI_PWM 的用途是什么

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    突出显示的引脚编号10就是 DCDC 转换器实际也使用的右侧24V 电压。

    可以使用 LI_和 HI_PWM、因为在前一个版本中、我们要通过使用这两个高频信号的本地转换器为栅极驱动器创建隔离式电源。 这两个信号不再用于新转换器中。

    谢谢

    此致

    里卡多