This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:栅极驱动器板

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1289637/tida-01606-gate-driver-board

器件型号:TIDA-01606

尊敬的 TI 成员:

我有一个关于 TIDA-01606的栅极驱动器板的问题。

我使用参考设计制造了与 TIDA-01606相同的栅极驱动器。

然后我为它加电。

两个绿灯和一个红灯亮起(D401、D402和 D403)

然后、当我施加电源时、D201、D102和 D101能够非常快速地打开和关闭。

这是正常的吗?

您能解释一下光的含义吗?


此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingi:

    我想问您是使用 TIDA 01606板为电路板提供了24V 电源、还是只在外部提供。

    在您打开 D401、D402、D403时是否出现相同问题?

    谢谢

    此致

    里卡多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)从电路板上施加24V 电压。

    但是、当您看到布局时、它是电源(主)板将24V 旁路到栅极驱动器。

    这有什么区别吗?

    2) D401、D402和 D403仅打开。

    我不确定这是不是问题。

    当我检查布局时、D401和 D402灯与电源有关

    D403看起来有些错误。  

    但我不是100%肯定的。

    然后是  D201、D102和 D101……

    我不知道为什么这些灯在我通电时会很快开和关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingi:

    我在过去对一些24V 电源有同样的问题。

    请尝试使用另一个来更改24V 电源。

    谢谢

    此致

    里卡多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能进一步解释一下这个问题吗?

    您的问题是什么?

    使用不同的电源有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题在于、如果您使用的电源强度不足以保持电压受控、因为它无法处理浪涌电流、那么直流/直流转换器会出现压降、从而使其受到保护。