This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22650:CLLLC 的 GaN 晶体管开关频率

Guru**** 2897650 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1289249/pmp22650-gan-transistor-switching-frequency-of-clllc

器件型号:PMP22650
主题中讨论的其他器件:TIDM-02013

你好

我有疑问、 CLLLC GaN-MOSFET 的开关频率是多少?
频率是否在低输出和高输出之间变化? 如果频率波动、请告知我具体的频率。

此致、
前田亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CLLLC 以200kHz 和800kHz 之间的可变频率运行。 振荡电路的谐振频率为500kHz。 在800kHz 频率下运行时、转换器使用相位调制来调节输出。 工作频率由控制环路确定、以满足目标输出电压和电流要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    频率是否随输出值减小而降低?
    例如、如果您将负载侧的电流限制为2A、则晶体管的开关速度会非常慢。 这是正确的行为吗?
    如果输出变小且开关频率降至200kHz 以下、频率会变小多少?

    此致、
    前田亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随着输出电压降低、频率也将增加。 增加的幅度是负载和输入电压的复杂函数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否介绍"设计指南:TIDM-02013文档"中5.2.4.7 CLLLC 波形一章的条件?
    我想知道12A、10A 和2A 条件下的开关频率。
    另外、我是否理解过流经变压器的电流与设置条件相同?

    此致、
    前田亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有这样的数据。

    我没有跳线的原因是频率随负载和输入电压纹波而变化。 因此、很难定义单个条件下的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我能够理解到、很难准确确定频率。  我想再问一个问题。

    图5-56、图5-57和图5-59中 GaN 开关的开/关间隔是多少? 我想知道"设计指南:TIDM-02013文档"的5.2.4.7 CLLLC 波形一章中19A、10A、2A 的数据。
    我问,因为图中的图像是粗糙的,我看不到刻度。

    此致、
    前田亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图5-56和5-57中波形的频率为500kHz。 频率为5-59为800 kHz。