This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010216:寻找完整的 Altium 项目文件以加速开发

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, TIDA-010208, TIDA-010216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1289608/tida-010216-looking-for-complete-altium-project-files-to-speed-up-development

器件型号:TIDA-010216
主题中讨论的其他器件:BQ76952TIDA-010208

我们正在研究 BQ76952的使用、如果可以使用具有.sch 和.pcbdoc 文件的.prjpcb 项目文件来加快设计和布局工作、我们将不胜感激。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以查看 TI.com 上的 TIDA-010216和 TIDA-010208设计页面、两者都具有基于 Altium 设计器的原始设计文件。 您将在 CAD/CAE symbol.zip 文件中找到它们。  

    如果没有其他问题、请单击"此已解决我的问题"。

    谢谢。

    Ryan Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这正是我要寻找的