This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDC-EVSE-NFC:引导信号中二极管检查的方法

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1289878/tidc-evse-nfc-methodology-for-diode-check-in-pilot-signal

器件型号:TIDC-EVSE-NFC

您好 E2E

我正在从事2级 EVSE、符合 J1772标准。

参考设计 TIDUCF8

在部分下  3.1.3引导信号电路 ,对于 1kHz +/-12V 的生成,以及在读取引导电压时都是清楚的  PILOTIN  微控制器的 ADC 输入。

上有一个分压器、  飞行员_J1772  200k 和100k、并产生  PILOTIN  电压、这将为 ADC 输入提供电压。 但尚不清楚二极管检查验证是如何发生的。

举一个例子:  

在状态 B 中、正电压= 9V、负电压=-12V

在分压器2:1比率之后、正电压= 3V、负电压=-4V  

很明显 MCU 无法处理-4V 输入、设计中如何处理负电压周期以及如何实现二极管检查方法。

提前感谢

此致

Chaitanya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaitanya:

    感谢您查询有关控制引导反馈的信息。  我们将在接下来的几天内为您提供有关实施方法的答案。   

    此致、

    埃罗尔