This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Orcad PSpice 模型中发生错误

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8876-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1286935/error-occurred-in-orcad-pspice-model

主题中讨论的其他器件:DRV8876-Q1

您好、TI!  

我正在尝试在 OrCAD 最新版本2023中对 DRV8876-Q1 PSpice 进行仿真、但它显示出一些错误、您能帮我解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    这很奇怪。 我能够正常运行仿真。

    您是否正在使用最新版本的 PSpice for TI? 这将是在帮助下,关于...

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    但我使用的是最新版本的 OrCAD-X-2023 PSpice 工具。 仍然收到错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要运行仿真、您必须拥有 PSpice 许可证。
    PSpice Basic (OrCAD PCB Designer 标准 和专业版。) 支持多达250个器件。
    (250个器件包括库的网表)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    一种解决方案是下载并安装 PSpice for TI。

    我将与我的同事一起验证 PSpice for TI 和 OrCAD-X-2023 PSpice 工具之间的兼容性。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试使用 PSpice for TI。 您当前的 PSpice 安装不应存在任何冲突问题。  

    可直接从 PSpice for TI 中访问仿真测试台。

    只需搜索 DRV8876-Q1、然后右键单击找到的对象 Open Test Circuit。

    大卫