This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01371:用于测试台的脉冲发生器模型

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01371

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1283678/tida-01371-pulse-generator-model-for-test-bench

器件型号:TIDA-01371

您好!

TIDA-01371的设计指南(www.ti.com/.../tiduci3)中的 图23显示了在电流脉冲期间进行负载调节的测试设置。

我想知道使用什么模型的脉冲发生器来进行此测量? 我找不到可以满足这些要求的信号发生器。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    测试设置是使用 MOSFET 和电阻器等分立式元件创建的、可支持高达20A 的负载(每1秒1ms 脉冲)。

    此致、

    桑贾伊·R·皮塔迪亚