This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:电感器、PQ20/20/14-1、铁氧体、10uH、15A、 TH

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1287963/pmp8740-inductor-pq20-20-14-1-ferrite-10-uh-15-a-th

器件型号:PMP8740

尊敬的团队:

在哪里可以找到电感器 L7 PQ20/20/14-1、铁氧体、10uH、15A、TH 的规格?

提前感谢您!

此致、Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lars、您好!

    有关 L7结构的详细信息、请参阅以下链接中提供的 PMP8740设计指南:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slup348

    请转至本指南第21页、其中 L7 (称为" Ls ")应通过绕组10匝利兹线(由于 RMS 电流高、使用多线缆很重要)以160 x 0.1mm 的股束构成、从而构建在 PQ20/20磁芯+绕线板上、 而磁芯应具有 N97材料。 然后在磁芯上添加0.77mm 的空气间隙(相当于57的 uE)。 这样、我计算出的铜损耗为0.63W、而磁芯损耗应为0.57W。

    此致、

    罗伯托