This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00299:EMC/EMI 测试时的 TD+/-和 RD+/-电压

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00299, TPD4E05U06, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1286637/tida-00299-the-td---and-rd---voltage-when-emc-emi-test

器件型号:TIDA-00299
主题中讨论的其他器件: TPD4E05U06DP83822I

尊敬的专家:

我的客户对 TIDA-00299感兴趣并且有疑问。

如果您能 提供建议、我将不胜感激。

——

TIDA-00299使用 TPD4E05U06提供 ESD 保护。

TPD4E05U06在峰值1A 时具有10V 的钳位电压、

DP83822I 的绝对最大额定值 TD+/-和 RD+/-超过了-0.5V 至6V 的范围。

在 TIDUD02A)的 EMI/EMC 测试(3.2.2.3.3 EMC/EMI 测试结果中、它们是否超出了绝对最大额定值?

您能否提供其引脚电压的数据。  

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi:

    我们假设用户使用屏蔽电缆进行 IEC61000-4-x 测试、基于对 ESD 保护的假设、IC 还具有内部保护功能、这些功能的结合可保护系统高达要求测试规范的2倍、甚至可能提供 A 类性能。 在我们的系统测试期间、这就是我们看到的结果、请参阅 TIDA-00299设计指南。

    内部保护可以在数据表的" 媒体相关接口"中看到、它在引脚9到12上、在第10页、请参阅下面的副本。

    最大额定值在介质相关接口上的持续电压电平上定义 、在 IEC 61000-4-x 测试设置期间不存在该电压电平、因为这是非常短的噪声脉冲。

    我们可以看到、在布线中增加匹配的寄生电容器可提高系统级的 EMI 和 EMC 性能、这也是使用二极管的主要原因。

    考虑到这一点、如有必要、外部 ESD 二极管也有助于更大限度地降低 IC 内部的影响。

    由于 ESD 枪中的噪声脉冲、我们无法采集测量值、这会使示波器的测量结果失真。

    此致、

    克里斯滕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kristen:

    感谢您的答复。

    如您所述、 ESD 通过电缆施加、在 DP83822I 上的影响会更小。

    首先、我将要求客户详细查看 TIDA-00299设计指南。

    当他们有其他问题时、我会发布新主题。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市