This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01414:TIDA-01414

Guru**** 2610605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1288088/tida-01414-tida-01414

器件型号:TIDA-01414

尊敬的 TI 团队:

此设计中有四种模式(用于模式1、模式2、模式3、模式4的按钮)。 能否详细说明一下这些模式的功能是什么?  

谢谢

阿马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ammar

      这些开关似乎是保留的 IO 输入、其功能不是为客户完全开发的。