This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010062:C2000处理能力、如果由单个 C2000控制

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010062, TIDM-02013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1288351/tida-010062-c2000-processing-power-if-controlled-by-single-c2000

器件型号:TIDA-010062
主题中讨论的其他器件: TIDM-02013

大家好、

在查看 TIDA-010062时、出现了一个问题、即该参考设计是否仅使用单个 F280049C C2000即可配合使用。

这是可能的吗?

我知道目前的设计使用2倍的 F280049C、这样我们就可以拥有隔离层、但如果这不是问题、那么我们理论上能否在单个 F280049C 上实现系统梯级?

如果不是 F280049C、我们需要的最低 C2000器件是多少?

谢谢。

雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob

    这可以通过已在 TIDM-02013中得到证明的 F280039C 来实现。

    http://www.ti.com/tool/TIDM-02013

    在 TIDM-01023的设计中、它对 PFC 和 CLLC 都使用隔离、因此单个 MCU 不会添加额外的隔离。

    但是、对于 TIDA-010062、如果将 PFC 与 LLC 与单个控制器相结合、则需要为所有 PFC 检测和驱动添加隔离。