This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:TIDA-010054:TIDA-010054:代码迁移

Guru**** 2610775 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1288052/tida-010054-tida-010054-tida-010054-code-migraton

器件型号:TIDA-010054
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

TI 团队您好

我使用 TIDA-010054作为参考设计材料、我需要将010054中基于 F280049C 的程序代码移植到 F280039C。 目前、我已经对时钟源和 GPIO 进行了配置修改、以实现 PWM 同步波生成、但当我更改相移参数时、无法实现 PWM 相移。 为了实现代码迁移、我还应该进行哪些其他调整。 请提供一些指导。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。
    我们最近在 C2000_SDK_10054 Ware_Digital 中发布了用于 TIDA_010054的 F280039C 软件- 5.00.01.00。

    因此您无需自己移植代码。

    在该软件中、我建议遵循设计指南中所述的实验。 它们也适用于 F280039C。

    此致、

    安德烈

    亚斯