This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice-for-TI 下载请求问题

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1287723/pspice-for-ti-download-request-problem

您好!

我一直在尝试下载 PSpice for TI、但没有成功。

当我点击"请求"时、网站要求我更新我的信息、但在我更新后、没有任何反应。

我已经尝试过几次,每次我被要求更新我的信息,然后什么也没发生。

请注意、过去我已经成功下载了该软件。

非常感谢。

伊拉里奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ilario:

    更新信息的链接是不可靠的。 但是、您在过去下载过、现在却无法正常工作、这是很奇怪的。

    请尝试以下操作来更新您的个人信息:

    直接登录 TI.com (而非 pspice 注册页面)。 然后转至"帐户->个人信息"并填写缺失的信息(很可能是收货地址)。 然后注销、转到 pspice 注册页面再次申请

    您可能会收到一条消息、说机器太多(免费软件限制为3次安装)。 如果是、请告诉我、我将禁用旧机器。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。

    这样就解决了问题。

    此致、

    伊拉里奥