This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7932:查找-54Vout@0.6A 中的12V 输入电压隔离解决方案

Guru**** 2913710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1287716/pmp7932-looking-for-12vin-to--54vout-0-6a-isolated-solution

器件型号:PMP7932

尊敬的团队:

我正在寻找12V 输入到 -54Vout@0.6A 的 隔离式解决方案。 如果我们有类似的设计、您能否分享参考设计文件?

谢谢。

此致、