This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 尝试使用相同访问密钥连接的机器太多

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1282806/too-many-machines-attempting-to-connect-with-the-same-access-key

您好、我有一个请求单、用于在硬件崩溃后在我的笔记本电脑上重新安装 PSpice for TI。

我得到的信息是,太多的机器试图用相同的访问密钥连接。

我收到一个回复、说必须在我的笔记本上删除密钥、但在此消息之后  

我再也没有得到服务团队的回复。

我需要 PSpice for TI 再次紧急工作、因此我创建了这个新线程。

或许有人可以帮助我解决我的问题...

此致

曼弗雷德·卡恩伯格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manfred:

    您是否收到了3天前发布的最后一条消息?

    我需要知道哪些机器(部分或全部)需要禁用。 每个用户只能进行3次安装。 管理此项将允许您在新的笔记本电脑上安装。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manfred:

    由于我没有收到您的回复、我已提出一个请求、要求禁用与您的电子邮件相关联的所有机器。

    这应该需要几天的时间。 完成后我会通知您、以便您可以再次安装 PSpice for TI。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    旧机器已禁用。 现在可以继续进行新的安装。