This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010045设计文件

Guru**** 2609965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1286909/tida-010045-design-files

你好

我想要更详细地介绍 TIDA-010045 (具有数字接口的 EPE 传感器模拟前端参考设计)、但文档中的链接无效、整个参考设计似乎在参考设计搜索中缺失。

是否故意删除了此设计?如果是、原因何在? 如果不能、有人可以为我提供设计文件吗?

非常感谢您的帮助。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我建议您查看 TIDA-01471。 这也是一种 适用于 PLC 模拟输入参考设计的 IEPE 振动传感器接口、您可以在登录页面中找到所有设计文件。  

    请告诉我、这是否有帮助。  

    谢谢

    乔瓦尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     由于 TIDA-010045参考设计作为其主器件(MSP432)已停产、因此无法为其提供支持。
    如果您在寻找与此设计类似的解决方案时遇到具体问题、请咨询您的 TI 应用或现场代表。

    此致