This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01063:TIDA-01063

Guru**** 2611605 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1286787/tida-01063-tida-01063

器件型号:TIDA-01063

需要使用 PCB Rogowski 线圈测量交流电流(630A 峰值、50Hz)。  如果您清除以下问题、我们将不胜感激:

  1. PCB Rogowski 线圈中的狭缝有何用途(TIDA-01063)?
  2. 围绕 PCB 外周布置接地线迹(粗线迹)的目的是什么?
  3. 可通过哪些方法减少附近载流导体的干扰或串扰?
  4. 自感和寄生电容对感应电压测量及其误差的影响?

此致、

V Janaki Ramaiah.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在本参考设计中、我们主要关注模拟前端的设计、该设计使用精密仪表放大器和 Δ-Σ ADC  以极低的系统 BOM 成本实现宽测量范围的出色线性度。

    有关 罗氏线圈设计注意事项、请参阅 用户指南  第7页至第13页。

    谢谢

    Gio