请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PSPICE-FOR-TI 主题中讨论的其他器件:LM2775
您好
我在 PSPICE for TI 中使用 LM2775模型。 在仿真中、我连接到固定电压(共模电压)、而不是将器件的 GND 引脚连接到0v/GND。
输入为3.3V、我预期使用器件的 GND 引脚输出5V、但会得到不同的输出。 请参考下图。
谢谢
S·库马
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我在 PSPICE for TI 中使用 LM2775模型。 在仿真中、我连接到固定电压(共模电压)、而不是将器件的 GND 引脚连接到0v/GND。
输入为3.3V、我预期使用器件的 GND 引脚输出5V、但会得到不同的输出。 请参考下图。
谢谢
S·库马
你好、Sai、
因为这是与此申请重复的: (+) LM2775-Q1:LM2775 wh 共模电压-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛、 我将关闭此论坛。
此致、
布里吉特